Jet Tools | AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

JET TOOLS

JET Tools, 1958'den beri güvenilir ağaç işleme ve metal işleme makinelerinin yanı sıra ağır hizmet tipi malzeme taşıma ekipmanları da üretmektedir. Devamını Oku

filtre

Elektrikli El Aletleri

İşleme

Pnömatik

Malzeme taşıma

HVAC ve Soğutma

Güç iletimi

Motorlar

El Aletleri

Electrical

donanım

Su tesisatı

Güvenlik

Hidrolik

Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti

Fasteners

Elektrikli El Aletleri filtre

Elektrikli Testere ve AksesuarlarHepsini gör

  • Şerit Testere Aksesuarları

    Jet tezgah üstü bant / disk zımpara (JSG-6DC) için yedek ON / OFF rocker anahtarları

  • Şerit Testere Bıçakları
  • Bant testereleri

    Mukavemet ve azaltılmış titreşim için dökme demir çerçeve yapısına sahip ağır hizmet tipi şerit testereler. Ağaç işleme endüstrilerinde kavisli veya düzensiz kesimler yapmak için yaygın olarak kullanılır

  • Doğrama Testereleri ve Kesme Makinaları

    Alüminyum ve paslanmaz çelik gibi ince metalleri hızlı ve doğru bir şekilde kesmek için makine atölyelerinde ve imalat endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bıçak ömrünü uzatmak için taşma soğutma sistemi özelliği

  • Daire Testere Bıçakları

    Jet F225 tezgah tipi soğuk testere için çelik uçlu yedek bıçaklar; ince sacları kesmek için kullanılır. 120 ve 180 dişli varyantlarda mevcuttur

  • Pistonlu Testere Bıçakları
  • Kaydırma Testere Aksesuarları
  • Kaydırmalı Testereler
  • Masa Testereleri

    Daha az geri tepme riski ve güvenli çalışma için çabuk açılan bir yarma bıçağına ve bağımsız yaprak bıçak korumasına sahip olun. Gelişmiş doğruluk, performans ve güvenlik için 10 inç kesme kapasitesine sahip 50 inçlik bir XACTA kabin testeresinde T-kare tasarımı.

Son İşlem AletleriHepsini gör

  • Açı Öğütücüler
  • Arbor Basın

    Yatakları destekleme, perçinleme, takma, çıkarma ve yapılandırma için tasarlanmıştır. Maksimum 5 ton taşıma kapasitesine sahip

  • Kayışlı / Disk Zımpara Makineleri

    Kapalı tamburlara ve her açıda çalışabilen korumalı zımpara kayışlarına sahip CSA sertifikalı zımpara makineleri. Ahşapları ve plastikleri düzleştirmek için tasarlanmıştır

  • Birleştiriciler

    Yüzeyleri düzleştirerek ve kenarları düzleştirerek daha sonraki işlemler için ahşabı hazırlamak için kullanılan dökme demir derzler. Bıçakları hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmek için otomatik ayarlı hızlı değişim bıçak sistemi özelliği

  • Metal İmalat Makinaları
  • Metal Şekillendirme Makineleri

    Çeşitli ölçülerdeki yumuşak çelik veya diğer sac metalleri kullanılabilir nesnelere dönüştürmek için kesmek, bükmek ve katlamak için kullanılan ayak kelepçeleri ve kombine kesme, fren ve rulo makineleri

  • Planyalar

    Hızlı ayarlamalar için merkezlenmiş kontrollere sahip büyük bir alüminyum ekstrüde çit içeren planyalar / derzler. Her türlü alana rahatça sığacak kompakt bir tezgah üstü tasarıma sahip

  • Özel Zımparalar

    Küçük ve büyük parça taşlama, çapak alma, pah kırma ve iç/dış taşlama için tasarlanmıştır. Bitmiş parçaları cilalamak veya cilalamak ve küçük iç yarıçaplı malzemeleri taşlamak için kullanılabilir. Ayrıca benzersiz şekilli parçaların karmaşık konturlarını gerçekleştirin.

Güç MatkaplarıHepsini gör

  • Matkap Presleri

    Metal / ahşap delmek ve kare delikler açmak için tasarlanmış zemine montaj / tezgah montajı / radyal / dişli matkap presleri. Kayışlı / dişli kafalı / spline sürücülere sahip ve farklı beygir gücü varyantlarında tedarik edilir

  • Darbeli Matkap Aksesuarları

    Kapalı rafa sahip jet değirmen matkapları (Jet 350017/350018/350020) için ağır hizmet sehpaları içerir

  • Manyetik Matkap Presleri
  • Freze ve Delme Makinaları

    Hassas freze makineleri ve TEFC motorlu freze matkapları, güç beslemeleri ve dijital okumaları içerir. İş parçalarını delmek, delmek ve kesmek ve düz yüzeyleri işlemek için yaygın olarak kullanılır

Jet Araçları Hakkında

JET Tools kataloğu, metalleri ve ahşap yüzeyleri / iş parçalarını kesmek, tornalamak, frezelemek, delmek, taşlamak / bitirmek ve şekillendirmek için kullanılan takımları içerir. markanın Lüks şerit testereler bıçağın gerdirilmesi için yüksek gerilimli bir yay tasarımına ve daha uzun bıçak ömrü için sürtünmeyi azaltan üst ve alt bilyalı yatak kılavuzlarına sahiptir. Bu JET ahşap işleme aletleri, aletlerin güvenli bir şekilde saklanması için saklama rafı ve kolay erişim kapısı bulunan kapalı bir standla birlikte gelir. Şirket ayrıca çeşitli kelepçeler, matkap presleri, birleştiriciler, tornalar, toz toplayıcılar ve gönye testereler de sunmaktadır. JET motor tornaları kesme, delme, tırtıl açma veya tornalama uygulamaları için kullanılır. Konik ataşmanlar, pens kapatıcılar ve dijital okumalarla donatılmışlardır ve çeşitli tornalama işlemlerine uyacak ve hassasiyet sağlayacak şekilde farklı voltaj ve güç değerlerinde mevcutturlar.

Başlıca Ticari İsimler

XACTA Masa Testereleri

JET Deluxe XACTA tablalı testerelerde, operatörün güvenliğini sağlamak ve verimliliği artırmak için hızlı açılan bir yarma bıçağı ve düğmeli bir mil kilidi bulunur. Bu JET ağaç işleme ekipmanında bir Poly-V kayış tahriki bulunur...Daha fazla oku 

VOLT Serisi Değişken Hızlı Elektrikli Vinçler

JET VOLT Serisi elektrikli vinçler, uygulamanın kaldırma hızını ayarlamak için patentli bir elektronik değişken hız teknolojisine sahiptir. Bu JET gücünün...Daha fazla oku 

Tezgah El Çentikleyicileri

JET metal çentik açıcılar, herhangi bir kesilebilir malzemede çentik açmak için garaj veya metal levha atölyelerinde kullanım için idealdir. Yerinde kullanım için kompakt bir tasarıma sahiptirler. Ağır hizmet tipi kesme bıçakları 90 derecelik bir kesime sahiptir...Daha fazla oku 

Jet Araçları Rekabet Avantajları

Kaydırma Tetiklemeli Paralel Kelepçeler

JET paralel mengeneler, iş parçalarını stabilize ederek ve 90 lb'ye varan basınçlarla 1000 derecede bir arada tutarak hasar ve kusurları önler. Precision-Rule ölçüm sistemi, tutarlı bir kurulum ve hızlı açma kapasitesi tanımlaması sunar. Bu paralel kıskaçlar, daha fazla kullanıcı konforu ve tork için yumuşak kavramalı ergonomik bir SUMOGRIP tutamağa ve hızlı, kolay ve hassas ayarlamalar için Slide-Glide tetiğe sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

JET Araçları nerede bulunur?

JET Tools'un ana şirketi olan JPW Industries, La Vergne, Tennessee, ABD'de bulunmaktadır.

JET Tools ürünlerinin bakımı nasıl düzgün şekilde yapılır?

Kullanıcılar, bir JET aletinin kılavuzunda verilen bakım, güvenlik ve çalıştırma talimatlarına uymalıdır. Bakım talimatları, hareketli parçaların yağlanmasını, aşınmış parçaların değiştirme adımlarını ve alet temizleme prosedürlerini içerebilir.

JET Tools'un matkap preslerinin kullanım alanları nelerdir?

Makine atölyelerindeki delme makineleri veya matkap presleri, öncelikle bir döner aleti bir iş parçasına döndürerek ve ilerleterek delik delmek için kullanılır. Bununla birlikte, uygun takımla kullanıldıklarında, kılavuz çekme, havşa açma, raybalama, havşa açma ve punta alma gibi çoklu işleme operasyonlarını gerçekleştirebilirler.

JET testere bıçağı için doğru TPI nasıl seçilir?

  • Bir testere bıçağının TPI'si (diş/inç), kesilecek iş parçasının kalınlığına göre değişir. Malzeme ne kadar ince olursa, hatve / TPI o kadar ince (daha büyük değer) olmalıdır.
  • Daha yüksek TPI, daha pürüzsüz bir yüzey sağlar ancak daha yavaş bir tempoya sahiptir.
  • Daha düşük TPI, daha hızlı kesimler sunar ancak daha pürüzlü yüzeyler üretir.

Markanın ürünleri dayanıklı mı?

Evet, JET Tools ürünleri dayanıklılıkları ve güvenilirlikleriyle bilinir. Rakiplerinden daha uzun süre dayanması için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.

Markanın çardak preslerinin yük kapasitesi nedir?

JET Tools'un mil presleri, 0.5 ila 5 ton arasında değişen yüklere dayanabilir.

JET Tools'un şerit testereleri nerelerde kullanılır?

Markanın şerit testereleri, ağaç işleme endüstrisinde kavisli veya düz olmayan kesimler yapmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.